This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:CC2430ZF128RTC

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1117245/cc2430-cc2430zf128rtc

器件型号:CC2430

大家好、

我使用 CC2430F128 2.4GHz 已有一年(数万)。 到目前为止、我没有 遇到任何问题。 现在我有两个模糊的问题:其中有几个无线电不工作、另一些则不可能闪烁/编程。 硬件和固件设计多年来没有变化。 目前、我们有1000台设备投入生产、但由于这些问题、我们无法交付。

关于无线电问题: 天线、平衡-非平衡变压器、无源组件和 PCB 布局未发生变化、即使是堆叠也是如此。 问题是无法发送或接收帧。 我尝试使用 SmartRF Studio 7发送和接收、只是为了发送/接收、没有发生任何情况。 我测试接下来的几点、以了解正在发生的情况:

1.使用 VNA 测量匹配的天线/平衡-非平衡变压器曲线、情况良好。 我们为 CC2430使用 Johanson Technology 天线和平衡-非平衡变压器。

外部32MHz 和32.768kHz 时钟正常、频率正常。

我们已经完成了 CC2430和 PCB 的 X 射线处理、它们看起来正常、未发现射频电路中存在短路/开路。  

4.内部对讲机必须由+1.8Vdc 电源供电(引脚为25、 27-31、35-40)。 我们使用 CC2430内部稳压器(+1.8V)为其供电。 在某些具有无线电问题的部件中、引脚24 (RReG_OUT)上的电压为+3.3VDC。 起初我们认为这可能是问题:由于任何原因、这些 CC2430器件在内部稳压 器中存在一些问题、导致内部无线电外设产生+3.3VDC 电压、从而损坏它们。 然而、我们已经测量了数十个具有无线电问题的器件、并且在引脚4 (RReG_OUT)上、我们测量+3.3V、0V 和/或1.8V。

5. Rbias1和2分别为43K 和56K。  

在同一器件中、我们一直更改到4或5个 CC2430、但在焊接第6个 CC2430后、它就成功了!  

此时、我们不知道发生了什么以及需要测试/验证的其他情况、以及问题的根源是什么。

关于 CC2430闪存问题、我们已经验证了 CC 调试器引脚和 CC2430程序引脚之间的连接、它们正常、这些引脚上没有噪声、没有 CC 或 CO。我们已经对成千上万个引脚进行了编程、直到现在都没有问题。  

请、有人能帮我们解决这些问题吗? 因此,我们处于一个危急的局势。 我们可以分享测量值、X 射线等信息。 我们还提供了购买的产品编号 :1296331STS (CC2430ZF128RTC)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测试了未调制载波音调、以查看频率是否与设置的频率不同(是否存在任何射频信号)?

    对器件进行编程时、您会看到什么错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根本没有信号。 我向您发送一些屏幕截图、比较 CC2430的调制和未调制测量结果、另一个屏幕截图显示射频不工作、但 UC 工作正常(计时器、GPIO 等)

    我无法对 CC2430进行编程、因为 CC 调试器和它之间没有连接。 CC 调试器上的状态指示灯为红色。 按下重置按钮无效。 我们已经验证了 CC 调试器引脚和 CC2430程序引脚之间的连接、它们正常、这些引脚上没有噪声、没有 CC 或 CO。我们已经对成千上万个引脚进行了编程、直到现在都没有问题。  

    这是 CC2430无线电正常的匹配天线测量。

    这是 CC2430无线电 KO 的匹配天线测量值。

    CC2430无线电正常。 调制和解调。

    CC2430无线电高 调制和解调。

    谢谢。