Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack您好!
我已下载 SDK 6.0。
打开 ZNP 项目。
将"网络间接消息超时"更改为120。 (这将有助于我处理 MAC 过期超时、方法是按住数据包超过7秒)
Ctrl+S
Project ->'Build Project'。
获取 hex 文件。
声纳关闭软件狗上的闪存编程器2。
结果:固件看起来没有什么不同、仍然会出现间歇性 MAC 过期超时。
软件狗仍仅保留数据包7秒钟。
我采取了这些步骤、但没有什么建议?
BR、
Luca Vetri