This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P)已更改 ZNP.syscfg、但固件不能与#39;t 看起来不同。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1116475/cc2562p-changed-znp-syscfg-but-firmware-doesn-t-seem-different

Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack

您好!

我已下载 SDK 6.0。

打开 ZNP 项目。

将"网络间接消息超时"更改为120。 (这将有助于我处理 MAC 过期超时、方法是按住数据包超过7秒)

Ctrl+S

Project ->'Build Project'。

获取 hex 文件。  

声纳关闭软件狗上的闪存编程器2。

结果:固件看起来没有什么不同、仍然会出现间歇性 MAC 过期超时。

软件狗仍仅保留数据包7秒钟。

我采取了这些步骤、但没有什么建议?

BR、

Luca Vetri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您是否使用默认值构建了此项目、如果是、您能否在重新构建之前尝试清理该项目?  您能否更改任何其他 SysConfig Z-Stack 参数、例如 PAN ID 或默认网络密钥、并确定这些更改是否正确应用于您的系统?  确保在 对器件重新编程之前擦除所有闪存。

    此致、
    Ryan