This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:是否需要心跳/SYS_ping?

Guru**** 2588525 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1126195/launchxl-cc26x2r1-heartbeat-sys_ping-required

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我让我的网络运行一段时间。 我注意到、通信有时会"冻结"。 我需要重新启动我的脚本。 现在、我不知道问题的确切位置、因为我使用 USR/TCP232-T2将 LAUNCHXL-CC26X2R1连接到网络。

在2小时的时间段内、我的2个传感器几乎没有数据、甚至根本没有数据。 有时、传感器会发送一些指示电池电量的消息。

我只想确保、如果可能需要一些检测信号、例如不时使用 SYS_ping 命令来防止器件"冻结"。 同样、我不确定 LAUNCHXL-CC26X2R1是否冻结、或者它是到网络的连接(USR/TCP232-T2)。

还有什么其他想法、问题可能是什么?

此致、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用  SYS_ping 定期检查、以确保 ZNP 仍在响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、我知道我可以这么做。 但是否有要求 ZNP 需要在一定的时间内接收命令以"不停止网络"?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,没有关于 ZNP 的规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您可以使用 数据包监听 器来确认网络仍在运行、或者使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 XDS110将微型 USB 连接到主机 PC、以进一步测试 ZNP 软件的稳定性。  这将确认问题仍在硬件上。

    此致、
    Ryan