Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1
您好!
我让我的网络运行一段时间。 我注意到、通信有时会"冻结"。 我需要重新启动我的脚本。 现在、我不知道问题的确切位置、因为我使用 USR/TCP232-T2将 LAUNCHXL-CC26X2R1连接到网络。
在2小时的时间段内、我的2个传感器几乎没有数据、甚至根本没有数据。 有时、传感器会发送一些指示电池电量的消息。
我只想确保、如果可能需要一些检测信号、例如不时使用 SYS_ping 命令来防止器件"冻结"。 同样、我不确定 LAUNCHXL-CC26X2R1是否冻结、或者它是到网络的连接(USR/TCP232-T2)。
还有什么其他想法、问题可能是什么?
此致、
Robert