This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何在 Z 工具中启动 cc2652P 的协调器?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1127130/cc2652p-how-to-start-coordinator-for-cc2652p-in-z-tool

器件型号:CC2652P

您好!

 如何通过 Z 工具在 CC2652P 中启动 Zigbee 网络?请分享启动 ZigBee 协调器的步骤。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    确保首先加载 LAUNCHXL-CC1352P-2 ZNP 项目。  UART 设置应为115200波特、无流控。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我按照上述链接步骤操作、但无法在协调器中添加我的设备。请帮我解决、我找不到错误

    开始时间:2022年8月18日上午11:12:35

    11:13:01.42 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
    状态:成功(0x0)

    11:13:01.41 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
    ID:0x0003
    偏移量:0x00
    Len:0x01
    值:。 (0x03)

    11:13:06.2 COM4 SYS_RESET (0x4100)
    类型:0x00 (硬复位)(0x0)

    11:13:08.45 COM4 SYS_RESET_RESPONSE (0x4180)
    原因:0x00
    TransportRev:0x02
    产品:0x01
    MajorRel:0x02
    MinorRel:0x07
    HwRev:0x01

    11:13:37 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
    ID:0x0087
    偏移量:0x00
    Len:0x01
    值:。 (0x00)

    11:13:37.01 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
    状态:成功(0x0)

    11:14:03.42 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
    isPrimary:true (0x1)
    通道:Chnl_0x00002000 (0x2000)

    11:14:03.42 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
    状态:成功(0x0)

    11:14:11.13 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
    isPrimary:false (0x0)
    通道:无(0x0)

    11:14:11.13 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
    状态:成功(0x0)

    11:14:31.99 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)
    佣金模式:(0x04)网络形成(0x4)

    11:14:34.95 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSCIING_SRSP (0x6F05)
    状态:成功(0x0)

    11:14:34.95 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
    状态:1 (0x1)
    调试模式:0x02 (化成)(0x2)
    调试模式:0x04 (网络形成)(0x4)

    11:14:35.16 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
    状态:8 (0x8)

    11:14:35.73 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
    状态:9 (0x9)

    11:14:35.73 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
    状态:0x00 (成功)(0x0)
    调试模式:0x02 (化成)(0x2)
    调试模式:0 (0x0)

    11:15:22.55 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)

    11:15:22.55 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
    状态:成功(0x0)
    IEEEAddr:0x00124B0025791D78
    短地址:0x0000
    DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
    DeviceState:DEV_ZB_COord (0x9)
    NumAssocDevices:0x00
    AssocDevicesList

    11:15:44.36 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
    ID:0x008F
    偏移量:0x00
    Len:0x01
    值:。 (0x01)

    11:15:44.37 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
    状态:成功(0x0)

    11:16:36.66 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)
    佣金模式:(0x02)网络转向(0x2)

    11:16:36.66 COM4 APP_CNF_BDB_START_T调试_SRSP (0x6F05)
    状态:成功(0x0)

    11:16:36.67 COM4 ZDO_Mgmt_permit_Join_RSP (0x45B6)
    SrcAddr:0x0000
    状态:ZDP_SUCCESS (0x0)

    11:16:36.67 COM4 APP_CNF_BDB_T调试 通知(0x4F80)
    状态:0x00 (成功)(0x0)
    调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
    调试模式:0 (0x0)

    11:16:36.67 COM4 APP_CNF_BDB_T调试 通知(0x4F80)
    状态:0x02 (无网络)(0x2)
    调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
    调试模式:0 (0x0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用第二台设备作为终端设备或路由器来加入协调器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个器件充当终端器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在日志中看不到您为终端设备执行通道设置。 您是否在终端设备上设置了信道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述日志中、终端设备通道设置的位置在哪里?

    我只需按照  第 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 页中的步骤操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细阅读文章、您将看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备已添加,但无法通过 Ztool 中的 AF 数据请求进行控制。 它显示"无效参数"

    02:25:00.1 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
    DstAddr:0x2B98
    DestEndpoint:0x01
    SrcEndpoint:0x07
    clusterid:0x0006
    TransID:0x01
    选项:0x02
    半径:0x07
    Len:0x03
    数据:... (0x01、0x01、0x00)

    02:25:00.11 COM4 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
    状态:afStatus_INVALID_Parameter (0x2)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用 AF_DATA_Request_EXT 而不是 AF_DATA_Request。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何从终端设备获取 DstPanID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 UTIL_GET_NV_INFO 获取 PANID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了器件(开/关模块)

    02:58:39.08 COM4 ZDO_Mgmt_LQI_RSP (0x45B1)
    SrcAddr:0x0000
    状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
    睦邻友好:0x02
    起始索引:0x00
    0:0:0:0:0:0:0:0 - 0:0 - 0
    睦邻名单:
    扩展 PanID:0x00124B0025791D78
    扩展地址:0x086BD7FFFE5B6851
    网络地址:0x2B98
    被保留_7_Relations_6_4_RxOnWhenIdle_3_2_DeviceType_1_0:0x15
    RESERVE_7_2_PermitJoining_1_0:0x02
    深度:0x01
    RxLQI:0xF3

    我从  AF_DATA_Request_EXT 发送了请求、其参数也无效

    02:59:05.81 COM4 AF_DATA_Request_EXT (0x2402)
    DstAddrMode:0x03 (ADDRESS_64_BIT)(0x3)
    DstAddr:QH[...K (0x51、0x68、0x5B、0xFE、0xFF、 0xD7、0x6B、0x08)
    DstEndPoint:0x01
    DstPanId:0x0000
    SrcEndpoint:0x07
    clusterid:0x0006
    TransID:0x01
    选项:0x02
    半径:0x07
    Len:0x0003
    数据:... (0x01、0x01、0x01)

    02:59:05.82 COM4 AF_DATA_Request_EXT_SRSP (0x6402)
    状态:afStatus_INVALID_Parameter (0x2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 AF_REGTER 在协调器和设备上注册端点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件受控、但无法从器件获取反馈。因此、我使用 ZDO_BIND_REQ 选项手动与协调器绑定、但器件无反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用监听器来检查无线传输过程中发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ZED 轮询频率不够高、则由于 NWK_INDIRECT _ MSG_TIMEOUT (默认值为7秒)、ZC 消息超时

    此致、
    Ryan