您好!
如何通过 Z 工具在 CC2652P 中启动 Zigbee 网络?请分享启动 ZigBee 协调器的步骤。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html
您好!
我按照上述链接步骤操作、但无法在协调器中添加我的设备。请帮我解决、我找不到错误
开始时间:2022年8月18日上午11:12:35
11:13:01.42 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)
11:13:01.41 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0003
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x03)
11:13:06.2 COM4 SYS_RESET (0x4100)
类型:0x00 (硬复位)(0x0)
11:13:08.45 COM4 SYS_RESET_RESPONSE (0x4180)
原因:0x00
TransportRev:0x02
产品:0x01
MajorRel:0x02
MinorRel:0x07
HwRev:0x01
11:13:37 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x0087
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x00)
11:13:37.01 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)
11:14:03.42 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:true (0x1)
通道:Chnl_0x00002000 (0x2000)
11:14:03.42 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
11:14:11.13 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL (0x2F08)
isPrimary:false (0x0)
通道:无(0x0)
11:14:11.13 COM4 APP_CNF_BDB_SET_CHANGE_SRSP (0x6F08)
状态:成功(0x0)
11:14:31.99 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)
佣金模式:(0x04)网络形成(0x4)
11:14:34.95 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSCIING_SRSP (0x6F05)
状态:成功(0x0)
11:14:34.95 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
状态:1 (0x1)
调试模式:0x02 (化成)(0x2)
调试模式:0x04 (网络形成)(0x4)
11:14:35.16 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
状态:8 (0x8)
11:14:35.73 COM4 ZDO_State_change_IND (0x45C0)
状态:9 (0x9)
11:14:35.73 COM4 APP_CNF_BDB_TUSCIATION_NOCIATION (0x4F80)
状态:0x00 (成功)(0x0)
调试模式:0x02 (化成)(0x2)
调试模式:0 (0x0)
11:15:22.55 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO (0x2700)
11:15:22.55 COM4 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
状态:成功(0x0)
IEEEAddr:0x00124B0025791D78
短地址:0x0000
DeviceType:协调器、路由器、END_DEVICE (0x7)
DeviceState:DEV_ZB_COord (0x9)
NumAssocDevices:0x00
AssocDevicesList
11:15:44.36 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE (0x2109)
ID:0x008F
偏移量:0x00
Len:0x01
值:。 (0x01)
11:15:44.37 COM4 SYS_OSAL_NV_WRITE_SRSP (0x6109)
状态:成功(0x0)
11:16:36.66 COM4 APP_CNF_BDB_START_TUSING (0x2F05)
佣金模式:(0x02)网络转向(0x2)
11:16:36.66 COM4 APP_CNF_BDB_START_T调试_SRSP (0x6F05)
状态:成功(0x0)
11:16:36.67 COM4 ZDO_Mgmt_permit_Join_RSP (0x45B6)
SrcAddr:0x0000
状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
11:16:36.67 COM4 APP_CNF_BDB_T调试 通知(0x4F80)
状态:0x00 (成功)(0x0)
调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
调试模式:0 (0x0)
11:16:36.67 COM4 APP_CNF_BDB_T调试 通知(0x4F80)
状态:0x02 (无网络)(0x2)
调试模式:0x01 (网络转向)(0x1)
调试模式:0 (0x0)
在上述日志中、终端设备通道设置的位置在哪里?
我只需按照 第 sunmaysky.blogspot.com/.../use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 页中的步骤操作
设备已添加,但无法通过 Ztool 中的 AF 数据请求进行控制。 它显示"无效参数"
02:25:00.1 COM4 AF_DATA_REQUEST (0x2401)
DstAddr:0x2B98
DestEndpoint:0x01
SrcEndpoint:0x07
clusterid:0x0006
TransID:0x01
选项:0x02
半径:0x07
Len:0x03
数据:... (0x01、0x01、0x00)
02:25:00.11 COM4 AF_DATA_Request_SRSP (0x6401)
状态:afStatus_INVALID_Parameter (0x2)
添加了器件(开/关模块)
02:58:39.08 COM4 ZDO_Mgmt_LQI_RSP (0x45B1)
SrcAddr:0x0000
状态:ZDP_SUCCESS (0x0)
睦邻友好:0x02
起始索引:0x00
0:0:0:0:0:0:0:0 - 0:0 - 0
睦邻名单:
扩展 PanID:0x00124B0025791D78
扩展地址:0x086BD7FFFE5B6851
网络地址:0x2B98
被保留_7_Relations_6_4_RxOnWhenIdle_3_2_DeviceType_1_0:0x15
RESERVE_7_2_PermitJoining_1_0:0x02
深度:0x01
RxLQI:0xF3
我从 AF_DATA_Request_EXT 发送了请求、其参数也无效
02:59:05.81 COM4 AF_DATA_Request_EXT (0x2402)
DstAddrMode:0x03 (ADDRESS_64_BIT)(0x3)
DstAddr:QH[...K (0x51、0x68、0x5B、0xFE、0xFF、 0xD7、0x6B、0x08)
DstEndPoint:0x01
DstPanId:0x0000
SrcEndpoint:0x07
clusterid:0x0006
TransID:0x01
选项:0x02
半径:0x07
Len:0x0003
数据:... (0x01、0x01、0x01)
02:59:05.82 COM4 AF_DATA_Request_EXT_SRSP (0x6402)
状态:afStatus_INVALID_Parameter (0x2)