请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 CC2652R
您好!
将外部 LED 连接到 LAUNCHXL-CC26X2R1的最佳选择是什么? LED 应亮起、表示电路板已通电。 连接 LED 的好方法是什么、3V、5V? 我是否需要移除跳线(因为有2个跳线名称 LED)。
谢谢、
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
将外部 LED 连接到 LAUNCHXL-CC26X2R1的最佳选择是什么? LED 应亮起、表示电路板已通电。 连接 LED 的好方法是什么、3V、5V? 我是否需要移除跳线(因为有2个跳线名称 LED)。
谢谢、
Robert
您好、Robert、
可以将电压连接到为 MCU 供电的 VCC 轨、也可以选择任何 LaunchPad GPIO 以3.3V 电压驱动输出、包括 DIO6_RLED 或 DIO7_GLED (如果在固件启动后断开相应的跳线、最好调试应用)。 还有多个 LED 驱动器 IC、其中包括通信接口。 请勿向任何 SimpleLink CC2652R 引脚输入5V 电压、因为这超出了允许的最大系统电压。 您可以参阅 SysConfig 模块、 GPIO TI 驱动程序和 gpiointerrupt 示例。
此致、
Ryan