This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我们可以向网络添加的器件数量最多?

Guru**** 2958380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530, CC2652P, Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1127900/cc1352p-what-is-the-largest-number-of-devices-that-we-can-add-to-the-network

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2530、 CC2652P、 Z-stack、 SysConfig

尊敬的 TI:

我们需要一个具有大量器件的 ZigBee 网络。 我们有以下疑问:

1-)我们可以向协调器(CC1352-ZNP)添加的最大实际(而非理论)器件数(终端设备和路由器)是多少?

2) 2)我们可以向中继器添加的最大实际(而非理论)设备数(终端设备和路由器)是多少?

3) 3)为了实现最高的传输功率和接收灵敏度、以下哪些模块是最佳选择:CC2530、CC231、CC2538、CC2352、CC2652? 如果您有其他选择、请您能给我们提供建议。

谢谢、
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    内部测试的最大网络为~200个节点。  每个季度都会对包含~80个节点的大型网络进行测试、以验证 Z-Stack 网络的稳定性。  已生成 SysConfig 设置以验证~500个节点是否可行、并 可通过进一步优化将边界突破该限制、但这可能会由于通过单个网络进行通信的器件数量增加而导致网络不稳定。  ZNP 和中继器也不会受到需要更多闪存/RAM 来完成任务的应用程序的阻碍。  您应该使用 SimpleLink CC2652P 以获得 TI 的最佳 Zigbee 解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢!

    因此、假设连接到网络的200个节点(ZNP 协调器)是一个很好的近似值、对吧?

    当您提到节点时、您指的是终端设备、路由器还是两者?

    如果网络中的路由器有10台设备连接到它,则路由器是作为单个节点还是作为10个节点计数?

    再说一次,不是 kou。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该强调、稳健的网状网络是最佳选择。  与协调器直接关联的200个节点(每个单独的路由器和终端设备)可能会创建过多的直接同步数据包供集中器处理。  多个跃点(终端设备与路由器关联、然后路由器可将消息传递给协调器或下一个路由器)有助于管理消息队列。  已证明最多5个跃点是可靠的(请参阅 SWRA650)。  当然、如果建立了合适的网状网络、则可以允许200多个节点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    此致、非常感谢您的澄清。 我还有儿子的问题。  

    正如我所理解的、创建具有拓扑的网络非常重要、如您提供的应用报告中所示。

    1) 1)我对吗?

    2-)是否有任何规则来确定需要多少台路由器?

    例如:在应用报告中、有12台路由器(16%)和62台终端设备(84%)。
    3-)我是否可以按照此%规则来估算较大网络中的路由器数量(我将 平均分配终端设备)?

    在应用报告中、每台路由器配置为最多具有6台终端设备。
    4-) 路由器可以拥有的终端设备最大数量是多少?

    我是否还可以创建一个拓扑、如所附图像中所示?  还是应用报告中显示的水平网络始终是更好的主意?

    再次感谢您的参与。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用报告提出了可行的网络拓扑、但肯定不是一项要求。  每个区域可以有更多或更少的节点(ZRS/ZED)、并且可以肯定地考虑每个 ZR 有六个以上的 ZED 子节点。  关键是创建一个可靠的网状网络、不会过度加重任何给定路由设备的压力。  您设计的解决方案 似乎是可行的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    真诚地感谢您的参与。  

    此致!