主题中讨论的其他器件:CC2538、 CC2530、 CC2652P、 Z-stack、 SysConfig
尊敬的 TI:
我们需要一个具有大量器件的 ZigBee 网络。 我们有以下疑问:
1-)我们可以向协调器(CC1352-ZNP)添加的最大实际(而非理论)器件数(终端设备和路由器)是多少?
2) 2)我们可以向中继器添加的最大实际(而非理论)设备数(终端设备和路由器)是多少?
3) 3)为了实现最高的传输功率和接收灵敏度、以下哪些模块是最佳选择:CC2530、CC231、CC2538、CC2352、CC2652? 如果您有其他选择、请您能给我们提供建议。
谢谢、
此致。