This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无法配置烟雾报警器 ZED 的报告

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1132101/cc2531-not-able-to-configure-reporting-of-a-smoke-alarm-zed

器件型号:CC2531

大家好、

我有一个 CC2531通过 UART 连接到 Tiva 微控制器。

基本上、此 CC2531充当 ZigBee 协调器、Tiva 充当主机处理器。

我可以成功绑定和配置温度和湿度 ZED 传感器的报告。 然后我尝试绑定并配置烟雾报警器 ZED 的报告。

Zed 烟雾报警器绑定成功。  我可以看到(使用 Ubiqua 协议分析器)烟雾报警器 ZED 以成功状态进行响应。  

绑定烟雾报警器 ZED 后 、主机处理器发送了配置报告命令(如下所示)。 不幸的是、Zed 烟雾报警器没有反应任何东西。

我希望 Zed 烟雾报警器以成功状态进行响应、但完全没有响应。 烟雾报警器 ZED 根本没有向 ZC 报告其状态。

我的配置报告命令可能不正确。 是否可以检查我的配置报告命令? 或者、我可能缺少一些步骤。 请告诉我。

配置报告:在 CommandId 部分、我也尝试了0x0001 (电源配置)和0x0402、但没有成功。

ZB_SEND_DATA_REQUEST
长度= 0x15
Cmd0 = 0x26
Cmd1 = 0x03
目的= 0xEB04 (终端器件短地址)
CommandId = 0x0500 (IAS 区域)
句柄= 0x22
ACK 0x01
半径= 0x0F
Len = 0x0d
数据:
帧控制-1字节= 0x00
transID-1Byte = 0x00
命令 ID-1Byte = 0x06 (配置报告)
方向1字节= 0x00
AttributeIdentifier-2Bytes = 0x0000
AttributeDataType-1Byte = 0x29
MinReportingInterval-2Bytes = 0x0028
MaxReportingInterval-2Bytes = 0x0032
ReportableChange-Variable)= 0x0032
TX:0xFE 0x15 0x26 0x03 0x04 0xEB 0x00 0x05 0x16 0x01 0x0F 0x0d 0x00 0x06 0x00 0x00 0x29 0x28 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 FCS

谢谢你。

此致、

Rudy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    请参见随附的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试附加 ubiqua 日志文件、但无法附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按 zip 格式进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../smoke_5F00_alarm_5F00_binding_5F00_report_5F00_configuration_5F00_log.zip

    您好,YiKai,请参见随附的日志。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我没有看到 ZCL configure report response 命令、您确定器件支持 ZCL configure report 命令吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    您所连接的监听器日志不会显示任何"IAS 区域:配置报告"数据包、如屏幕截图所示。  您可能需要使用配置报告命令启用默认响应(如果尚未启用)、以便让 ZED 响应具有命令未生效的原因。  属性可能不允许报告、这是您需要与终端设备制造商进行检查的内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    说实话、我不确定烟雾报警器件是否支持 ZCL 配置报告命令。 我只是假设它支持烟雾报警器、温度和湿度传感器来自同一家制造商。 温度和湿度传感器工作正常。

    如何检查 ZCL 是否受支持? 如果不支持 ZCL、我可以使用哪些替代命令? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在监听器日志中,我确实更改了为什么看不到 IAS 区域。 我尚未使用配置报告命令执行启用默认响应。 如何启用它? 请告诉我要发送的命令或帧数据。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第三方烟雾传感器吗? 您可以指定由哪个制造商设计该器件、还是拍摄图片来展示该器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    烟雾报警器来自剪切板。 下面是示例图片。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我找不到任何相关信息、无法知道该烟雾传感器是否支持 ZCL 配置报告。 您可能需要联系制造商以获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 YiKai,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "禁用默认响应"由 ZCL 帧控制的位4 (即0x10)控制。  由于您的为零、因此应启用默认响应。  如果用于配置报告命令的同一数据包结构也适用于 温度和湿度传感器、则应联系制造商以获得更多帮助。  我确实在 CSA 网站上找到了此器件的 SKU 、并且根据合规性文档、 未实施 AttributeReportingStatus 全局属性。  只有 在烟雾和温度高于阈值时才发送报警信号以节省电池电量是合理的。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai 和 Ryan,非常感谢你们。我想我们可以在那之后关闭这张票。 谢谢你