大家好、
我有一个 CC2531通过 UART 连接到 Tiva 微控制器。
基本上、此 CC2531充当 ZigBee 协调器、Tiva 充当主机处理器。
我可以成功绑定和配置温度和湿度 ZED 传感器的报告。 然后我尝试绑定并配置烟雾报警器 ZED 的报告。
Zed 烟雾报警器绑定成功。 我可以看到(使用 Ubiqua 协议分析器)烟雾报警器 ZED 以成功状态进行响应。
绑定烟雾报警器 ZED 后 、主机处理器发送了配置报告命令(如下所示)。 不幸的是、Zed 烟雾报警器没有反应任何东西。
我希望 Zed 烟雾报警器以成功状态进行响应、但完全没有响应。 烟雾报警器 ZED 根本没有向 ZC 报告其状态。
我的配置报告命令可能不正确。 是否可以检查我的配置报告命令? 或者、我可能缺少一些步骤。 请告诉我。
配置报告:在 CommandId 部分、我也尝试了0x0001 (电源配置)和0x0402、但没有成功。
ZB_SEND_DATA_REQUEST
长度= 0x15
Cmd0 = 0x26
Cmd1 = 0x03
目的= 0xEB04 (终端器件短地址)
CommandId = 0x0500 (IAS 区域)
句柄= 0x22
ACK 0x01
半径= 0x0F
Len = 0x0d
数据:
帧控制-1字节= 0x00
transID-1Byte = 0x00
命令 ID-1Byte = 0x06 (配置报告)
方向1字节= 0x00
AttributeIdentifier-2Bytes = 0x0000
AttributeDataType-1Byte = 0x29
MinReportingInterval-2Bytes = 0x0028
MaxReportingInterval-2Bytes = 0x0032
ReportableChange-Variable)= 0x0032
TX:0xFE 0x15 0x26 0x03 0x04 0xEB 0x00 0x05 0x16 0x01 0x0F 0x0d 0x00 0x06 0x00 0x00 0x29 0x28 0x00 0x32 0x00 0x00 0x00 0x00 FCS
谢谢你。
此致、
Rudy