This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:如何获取 ZigBee 方案交换机数据

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1062945/cc2652r-how-to-get-zigbee-scenario-switch-data

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我需要在 Zigbee 中开发一个方案、因此我有 一个方案切换、介绍如何从 Zigbee 交换机获取交换机数据、它可能会...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、Zigbee 方案交换机充当场景群集客户端以发送场景命令、您将无法从 Zigbee 交换机读取交换机数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让 Zigbee 场景开关通过 cc 2652在 ti z 工具中创建场景

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 AF_REGISTER 向场景群集注册端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个概念对我来说是新概念、请指导我如何实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick、

    对于 AF_REGISTER 属性、端点可以是0和0xFF 之间的任何值、保留0x00 (ZDO)或0xF2 (GP)除外。  有几个取决于应用、例如用于家庭自动化的 AppProfID 可以是0x0104/ZCL_HA_PROFILE_ID、对于开/关灯、AppDeviceID 将是0x0100/ZCL_DEVICEID_ON_OFF_LIGHT、AppDevVer 是您选择的任何值。  LatencyReq 是一个可保留为缺省值的选项。  如果希望此 ZNP 端点作为场景服务器、则应使 AppNumInClusters 递增并将0x0005/ZCL_CLUSTER_ID_General_Scene 添加到 AppInClusterList 中。

    您可以从 zcl_[sample_project]_data.c 中引用 zcl[sample_project]_SimpleDesc 的示例项目、例如光传感器或温度传感器、以获取 AF_register 属性的典型示例、或者更好地查看在 Zigbee Application Endpoint 菜单下将场景设置为可选服务器群集后 SysConfig 如何生成 zcl_config.c。  还可以在 E2E 上搜索类似的使用实例:e2e.ti.com/search

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Yikai Chan、他正在工作。

    毫无疑问、可以使用场景开关和 独立的 Zigbee 开/关模块创建场景、而无需 Zigbee 集线器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是有可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请帮助我怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请帮助我如何独立完成它、以及如何使用方案开关和 Z 工具中的多个 Zigbee 开/关模块创建场景

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是"在 z 工具中使用场景开关和多个 Zigbee 开/关模块创建场景"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 z 工具中切换场景以控制多个 Zigbee 开/关模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将 z 工具中的 Zigbee 开/关模块添加到同一组(通过使用 ZDO_EXT_ADD_GROUP),然后通过情境切换中的组播发送场景控制命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何定义组 ID 和设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、器件1、2和3属于同一个组、您可以使用组 ID:1。 设备4和5属于另一个组、您可以使用组 ID:2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有用于 cc2652r 的脚本以在 z 工具中运行该脚本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不会、但您可以尝试使用 https://sunmaysky.blogspot.com/2015/10/setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html 中的脚本 来修改您的案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对使用 ZNP 进行 ZCL 开发更感兴趣、那么可能值得考虑比 Z-Tool 更高级的主机接口、例如 zigbee2mqtt。  

    此致、
    Ryan