This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:开发板编程器烧毁。

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1053455/launchxl-cc1352p-development-board-programmer-burn-out

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

我拥有超过10,000台基于“CP2652P”微控制器的制造设备。 为了对所有器件进行编程,我使用了开发板编程器“LAUNCHXL-CC1352P-2”和“XDS110调试探针”。 但是、编程器会烧毁每个特定数量的编程器件。

有时,我可以通过将集成电路 SN74AVC4T245RSV (根据原理图的 U9)更改为新的电路来修复“LAUNCHXL-CC1352P-2”电路板。

因此、我想问您是否知道这个问题的发生原因以及我如何解决这个问题。

此致、

Juanma。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在不同的电路板(LP)上看到同一器件的多个故障?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有。 当开发板编程器烧坏时、我将其更改为使用新的 LP/DEBUG 探针、并且能够毫无问题地继续编程。 但是、在对大约400个器件进行编程后、问题再次出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问您是否能够找到上述问题的可能原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能量跟踪部分是多个版本的 LaunchPad 所共有的、之前没有报告过其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否共享 LaunchPad 与定制板之间连接的图像? 您是否还可以向我们展示包含设计中编程引脚的原理图部分?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我附加了一个带有“LAUNCHXL-CC1352P-2”和我的定制板之间连接的图像。 我还附上了我在定制板中实现的 ZigBee 接口的原理图。 此原理图 显示了编程信号如何进入 CP2652P 微控制器。  

    要对定制板进行编程,请先将其与“LAUNCHXL-CC1352P-2”连接,而不将其连接到电源。 之后,我将“LAUNCHXL-CC1352P-2”连接到 PC。 最后、我将定制板连接到电源。

    此致、

    Juan Manuel。

    e2e.ti.com/.../Connections_5F00_between_5F00_boards.pdf

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Zigbee.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会看到该跳线处于正确的位置:

    因为您尚未将自定义电路板的任何电源连接到调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ter、

    实际上,当我对所有定制板进行编程时,我在引脚1和2之间连接了 P10跳线(我在“板间切换”图中知道,跳线连接在引脚2和3之间,但这是错误的)。   

    阅读完您的评论后、我更改了跳线的位置(在引脚2和引脚3之间连接)。 但是,当我尝试对定制板进行编程时,编程接口(“Flash Programmer 2”)无法识别 MCU。 当我在引脚2和3之间连接跳线时、我是否必须进行任何其他连接?

    此致、

    Juan Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、1和2之间的跳线是合理的。 与您发布的图片有任何其他偏差、以及您如何使用该板?  

    如果您遇到 U9问题、这表示该部件上的某些 IO 的输入电压高于3.3V、从而导致过压。 在进行编程(包括电源)时、您是否探测了 DUT 侧的所有引脚、以验证所有电压是否为3.3V 或更低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我发布的图片中没有任何其他推导。

    抱歉,但我不明白 DUT 侧的引脚是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、DUT 是您尝试闪存的板。 探测进入电路板的所有线路上的电压电平。

    该电路板在这些引脚上具有一些 ESD 保护、但您是否在 ESD 控制环境中进行了编程以确保不会出现任何过压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 ESD 受控环境中进行编程。

    我想知道在“LAUNCHXL-CC1352P-2”和我的定制板之间必须建立哪些正确连接才能使用外部电源对其进行编程(包括所有跳线的正确位置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关示例、请参阅 e2e.ti.com/.../2143389  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    在阅读了该示例和 上面的注释之后,我得出的结论是,为了使用外部电源使用“LAUNCHXL-CC1352P-2”正确地对我的定制板进行编程,我必须在引脚2和3之间连接 P10跳线,并从我的定制板提供3,3V 电压 调试器。 此外、我必须在 两个电路板之间连接 TMSC、TCKC、RST 和 GND 引脚。

    您认为是否有必要进行其他连接或是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一方面,为了使用带有外部电源的“XDS110调试探针”正确地对定制板进行编程,我必须在两个板之间连接 TMSC、TCKC、RST、3.3V 和 GND 引脚。

    您认为是否有必要进行其他连接、还是也可以进行其他连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我相信这些连接就是您对电路板进行编程所需的全部。

    此致、

    1月