您好!
我拥有超过10,000台基于“CP2652P”微控制器的制造设备。 为了对所有器件进行编程,我使用了开发板编程器“LAUNCHXL-CC1352P-2”和“XDS110调试探针”。 但是、编程器会烧毁每个特定数量的编程器件。
有时,我可以通过将集成电路 SN74AVC4T245RSV (根据原理图的 U9)更改为新的电路来修复“LAUNCHXL-CC1352P-2”电路板。
因此、我想问您是否知道这个问题的发生原因以及我如何解决这个问题。
此致、
Juanma。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我拥有超过10,000台基于“CP2652P”微控制器的制造设备。 为了对所有器件进行编程,我使用了开发板编程器“LAUNCHXL-CC1352P-2”和“XDS110调试探针”。 但是、编程器会烧毁每个特定数量的编程器件。
有时,我可以通过将集成电路 SN74AVC4T245RSV (根据原理图的 U9)更改为新的电路来修复“LAUNCHXL-CC1352P-2”电路板。
因此、我想问您是否知道这个问题的发生原因以及我如何解决这个问题。
此致、
Juanma。
您好、Jan、
我附加了一个带有“LAUNCHXL-CC1352P-2”和我的定制板之间连接的图像。 我还附上了我在定制板中实现的 ZigBee 接口的原理图。 此原理图 显示了编程信号如何进入 CP2652P 微控制器。
要对定制板进行编程,请先将其与“LAUNCHXL-CC1352P-2”连接,而不将其连接到电源。 之后,我将“LAUNCHXL-CC1352P-2”连接到 PC。 最后、我将定制板连接到电源。
此致、
Juan Manuel。
您好、Ter、
实际上,当我对所有定制板进行编程时,我在引脚1和2之间连接了 P10跳线(我在“板间切换”图中知道,跳线连接在引脚2和3之间,但这是错误的)。
阅读完您的评论后、我更改了跳线的位置(在引脚2和引脚3之间连接)。 但是,当我尝试对定制板进行编程时,编程接口(“Flash Programmer 2”)无法识别 MCU。 当我在引脚2和3之间连接跳线时、我是否必须进行任何其他连接?
此致、
Juan Manuel。