Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
大家好、我使用 CC1352P、 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52。
我的应用基于15.4 sensor_2_4g、如下所示、

在大多数情况下、整个程序正常工作、每次在数据 TX 之后、CPU 进入睡眠状态、而在睡眠状态下、电流保持在几 uA 左右。
但是,我们发现,在15.4扫描(ApiMac_mlmeScanReq)之后,MCU 可能会像下面那样在一段时间内无法进入休眠状态,

每个脉冲都是扫描。 扫描间隔逐渐增加、红色框表示 MCU 未处于睡眠状态、电流约为10mA。 持续时间可能从几毫秒到几十秒不等。
扫描一段时间后、MCU 立即进入睡眠状态。 扫描后不会总是出现异常、而是随概率发生。
因此、您是否收到过这样的反馈?我应该如何进一步解决问题?