This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:15.4扫描后、MCU 可能会有一段时间无法休眠。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1057182/cc1352p-after-15-4-scan-mcu-may-not-sleep-for-a-while

器件型号:CC1352P

大家好、我使用 CC1352P、 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52。

我的应用基于15.4 sensor_2_4g、如下所示、

在大多数情况下、整个程序正常工作、每次在数据 TX 之后、CPU 进入睡眠状态、而在睡眠状态下、电流保持在几 uA 左右。

但是,我们发现,在15.4扫描(ApiMac_mlmeScanReq)之后,MCU 可能会像下面那样在一段时间内无法进入休眠状态,

每个脉冲都是扫描。 扫描间隔逐渐增加、红色框表示 MCU 未处于睡眠状态、电流约为10mA。 持续时间可能从几毫秒到几十秒不等。

扫描一段时间后、MCU 立即进入睡眠状态。 扫描后不会总是出现异常、而是随概率发生。

因此、您是否收到过这样的反馈?我应该如何进一步解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    您使用哪种模式? 非信标、信标或跳频模式?

    您的设备是否对接收到的数据包执行任何数据处理?

    器件似乎保持工作模式几分钟。 这是您的应用所设计的吗?

    您能否发布预期行为的跟踪?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我单击了错误的按钮。 我使用非信标模式、我的器件将在扫描一小段时间(少于几 ms)后处理接收到的数据、然后从 TI-RTOS 任务中生成。

    图片中的波形不是我想要的。 在我的应用中、MCU 需要在任务完成后立即进入睡眠状态。

    在正常情况下、MCU 在扫描后几 ms 内进入睡眠状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    当您说您的器件将处理接收到的数据时、您能否发布此数据的代码片段?

    我想知道这是否发生在专用任务中、您是否正在使用事件/信标等

    谢谢、

    玛丽·H