This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:定义网络结构时的路由问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1056786/cc2530-routing-issues-when-define-the-network-structure

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

Z-Stack Mesh 1.0.0、预编译的 ZIGBEPRO、ZIGBE_child_aging

 #define MAX_NODE_DEPTH 3.

uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTY+1]={6、6、0};

问题: 定义网络结构,该结构最深可以有三层路由,但客户也可以与六个路由中继连接通信。 那么、此设置是否不起作用?

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    由于感恩节假期、大多数 Zigbee 团队都不在办公室、请在下周回答。

    请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感恩节快乐!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用监听器检查消息是否实际通过6台路由器到达目的地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    从 Z-Stack 的应用级调优文档中:"Max_node_depth 是指可以建立多少个连续的父-子链路、因此会强制实现最大网络范围。 此参数在使用 Zigbee Pro 堆栈配置文件 ID 时不适用、因为 Zigbee Pro 使用随机寻址作为其地址分配方案。"

    此致、
    Ryan