请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
大家好、
Z-Stack Mesh 1.0.0、预编译的 ZIGBEPRO、ZIGBE_child_aging
#define MAX_NODE_DEPTH 3.
uint8 CskipRtrs[MAX_NODE_DEPTY+1]={6、6、0};
问题: 定义网络结构,该结构最深可以有三层路由,但客户也可以与六个路由中继连接通信。 那么、此设置是否不起作用?
您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃