This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:使用 C2650 Launchpad 进行 CC2538编程

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1052594/cc2538-cc2538-programming-with-c2650-launchpad

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我可以使用 SmartRF 闪存编程器对其进行编程、但不能使用 code composer studio

我在 CCS10中得到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     CC2650 Launchpad 具有板载 XDS110调试器。 根据错误消息、您已将 CCS 设置为使用 XDS100v3调试器。 您应将设置更改为使用 XDS110。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    谢谢、

    我注意到并尝试更改、但我无法找到这些设置、您能指导我在哪里进行此更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的项目、您的项目文件夹中应该有一个.ccxml 文件。 将其打开并更改与 XDS110 USB Debug Probe 的连接。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我创建了新的目标配置、现在没有任何错误、但当我进行调试时、我不会获得调试控件。 只有可选选项为"终止"。

    步越、恢复不可选择。

    相同的程序当我在评估板上运行时、在 XDS100上、我激活了这些控件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    我的问题已解决、最后缺少的是目标配置中的参数。