This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:电平控制问题

Guru**** 2796665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1048734/cc2652p-level-control-issue

器件型号:CC2652P

尊敬的 TI 团队:

ZNP 演示,我们将其用作 ZC。 我想控制光的亮度。

如下所示、我通过 z-tool 发送命令、但它不起作用

请提供一些建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关液位控制命令、请参阅表3-53。 ZCL 规范中电平控制群集的命令 ID。 我假设数据应该像"1 2 0 100 20 00"、其中 Len=6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai,

    我刚刚成功测试、命令如下所示

    “1 2 0 100 20 00”,其中 Len=6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我在上一次答复中弄乱了转换时间字段。 如果有人阅读此帖子并犯错、我会修复它。