Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 Z-stack
ZNP 演示,我们将其用作 ZC。 它可以与 ZED 联网、但我们发现信号非常弱。
它是否与以下引脚相关?


我们在软件上禁用了 VDDR。 我认为输出功率应该为12.5dBm。 它在2.4GHz(13通道)上运行


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Victor、
请勿禁用 VDDR、因为在高功率放大器运行期间需要启用升压模式。 您突出显示的注释主要涉及低于1GHz 运行、因为它无需使用高功率放大器即可达到>5dBm 的输出功率。 您需要使用 SysConfig -> Z-Stack -> Radio Configuration 设置发射功率。 这些选项介于+14和+20dBm 之间、因为高 PA 具有6dBm 的可编程范围、并且 LAUNCHXL-CC1352P-2设计用于2.4GHz 的最佳输出功率传输。 LAUNCHXL-CC1352P-2 支持+6dBm 至+10dBm 的功率。
此致、
Ryan