This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZNP RF 信号强度问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1046198/cc2652p-znp-rf-signal-strength-issues

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

ZNP 演示,我们将其用作 ZC。 它可以与 ZED 联网、但我们发现信号非常弱。

它是否与以下引脚相关?  

我们在软件上禁用了 VDDR。 我认为输出功率应该为12.5dBm。 它在2.4GHz(13通道)上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有效距离目前约为0.5米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要在代码中设置转换功率? 默认值为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    请勿禁用 VDDR、因为在高功率放大器运行期间需要启用升压模式。  您突出显示的注释主要涉及低于1GHz 运行、因为它无需使用高功率放大器即可达到>5dBm 的输出功率。  您需要使用 SysConfig -> Z-Stack -> Radio Configuration 设置发射功率。  这些选项介于+14和+20dBm 之间、因为高 PA 具有6dBm 的可编程范围、并且 LAUNCHXL-CC1352P-2设计用于2.4GHz 的最佳输出功率传输。   LAUNCHXL-CC1352P-2 支持+6dBm 至+10dBm 的功率。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan,

    对于1.8V 电源、我们发现 MCU 无法运行。 VDDR 的电压异常、怀疑电压上升小于1.95V。 因此、我们尝试禁用 VDDR、电压正常至1.68V、MCU 可以运行、但代价是失去部分发射功率。

    我们对主板进行返工测试、使用3.3V 电源不会出现此问题、因此我们的下一版本硬件将进行修改。

    BR

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了观察到的发射功率问题、我建议在2V 以上运行、以降低 Z-Stack NV 内存损坏的风险。

    此致、
    Ryan