This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:自定义 ZigBee 自定义无线电设置无法在其他 SoC 中接收

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1135243/cc2430-customized-zigbee-customized-radio-settings-not-able-to-receive-in-other-soc

器件型号:CC2430

我们将 CC2430用于定制产品。 与标准 ZigBee 相比、我们所做的唯一无线电更改如下:

SYNCWORDL = 0x0B;

SYNCWORDH = 0xE4;

//[ 前导码][SYNC ]

//[00][00][00][00][0B][E4]

 

配置 Silicon Labs 芯片以接收您的数据包时遇到问题。 我们尝试了很多没有成功的东西。

我们想到的是 CC2430中 DSSS 的设置。 下面是我可以在 SL 芯片中设置的屏幕截图:

SL 支持尚未成功、因此他们尝试对射频原始数据进行解码、并从0x00 0x00 0x0A 开始匹配符号(如图所示、使用 DSSS 代码库)

,但其余的与模式不匹配。

有人可以帮助解决此问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、您的产品似乎已经投入生产、是这样吗? 如果是这样、它可以与其他器件配合使用、则该问题已在 SiLabs 器件中本地化、我们无法提供帮助。

    如果情况并非如此、我将使用数据包监听器检查 CC2430输出、以查看 Zigbee 数据包是否成功通过无线方式发送。 我将使用默认同步字重试、看看是否可以解决该问题。 根据您展示的代码片段、所选的同步字似乎没有任何错误。

    遗憾的是、不建议在新设计中使用 CC2430器件、我们不支持 Silicon Labs 器件、因此在这种情况下、我们的支持行动受到限制。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    产品的生产时间大约为15年、我们需要查找另一个兼容的硬件。 不幸的是,由于议定书的改变,这是相当困难的(是的,我们现在可能感到遗憾,但现在已经太晚了)。 SL 似乎是完美的、甚至 SL 支持也有问题使其能够接收。

    它们具有我们的硬件和射频原始位。 它仍然有问题。 我可以与您分享、您可以在其中将其解码为实际的数据包字节。 如果我们知道 CC2430正在发送什么、我们就知道如何在 SL 中配置无线电。

    谢谢、

    Mike