我们将 CC2430用于定制产品。 与标准 ZigBee 相比、我们所做的唯一无线电更改如下:
SYNCWORDL = 0x0B;
SYNCWORDH = 0xE4;
//[ 前导码][SYNC ]
//[00][00][00][00][0B][E4]
配置 Silicon Labs 芯片以接收您的数据包时遇到问题。 我们尝试了很多没有成功的东西。
我们想到的是 CC2430中 DSSS 的设置。 下面是我可以在 SL 芯片中设置的屏幕截图:

SL 支持尚未成功、因此他们尝试对射频原始数据进行解码、并从0x00 0x00 0x0A 开始匹配符号(如图所示、使用 DSSS 代码库)
,但其余的与模式不匹配。
有人可以帮助解决此问题吗?
谢谢!