This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:两个平台终端设备之间的通信不能使用应用层链接密钥进行加密

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, Z-STACK-ARCHIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1135417/cc2538-communication-between-two-platform-end-devices-cannot-be-encrypted-with-an-application-layer-link-key

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好,团队

器件 A 与器件 B 一起应用于应用程序链接密钥的信任中心、成功后应用。

A 和 B 无需使用应用程序链接密钥进行加密即可进行通信。 endToend.rar

此致、

Susan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压缩文件是通信时的数据包抓取文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    我知道数据包监听器日志中涉及的所有器件都是 TI 产品。  您是否知道每个组件上使用的是哪个版本的 Z-Stack?  Z-Stack 3.0.2、HA 1.2.2a、照明、网状网络等  、可从 Z-stack 和 Z-stack-archive 获取。  似乎没有使用 Z-Stack 3.0、因为未启动 TC Link 密钥更新。  我不能完全确定要实现的目标。  器件 A 和 B 都是 Zigbee 终端器 件、因为它们宣布为功能缩减器件、发送数据请求、并且不发送链路状态消息。  因此、它们只应与其父设备(本例中为 Zigbee 协调器)通信、而不应与其他子设备通信。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户使用协议栈的 z 堆栈网格版本。  首先、终端设备不仅与其父设备进行通信。  在数据包捕获文件中、可以清楚地看到两个终端设备直接通信、而无需通过父设备。  协议规范提到应用程序链接密钥(此密钥不是 TC 链接密钥)用于加密端到端通信。  为什么两个终端设备之间的端到端通信未使用链接密钥进行加密?  在没有链路密钥加密的情况下、向信任中心申请端到端链路密钥的作用是什么?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Zigbee 终端设备将"始终开启"并与其他终端设备通信、则应将其配置为 Zigbee 路由器节点。  通过这种方式、他们可以执行网状路由功能。  客户可以调试 ZDSecMgrTransportKeyInd 以进一步确定  ZDSecMgrLinkKeySet 未执行或未生效的原因。  一个常见的原因可能是未建立正确的安全定义。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    从数据包捕获文件中可以看出、两个终端设备已从信任中心获取了应用程序链接密钥、但它们在与数据交互时未使用应用程序链接密钥加密。 说没有建立正确的安全定义意味着什么?如何设置? 谢谢!

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    终端设备的运行方式与路由器不同、因此 Z-Stack 设置会有所不同。  调试 ZDSecMgrTransportKeyInd 并确定为什么 ZDSecMgrLinkKeySet 未执行或未生效、并在将终端设备更改为路由器节点配置的情况下评估运行情况。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将首先尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="114053" URL"~/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1135417/cc2538-communication-between-two-platform-end-devices-cannot-be-encrypted-with-an-application-layer-link-key/4215193 #4215193"]一个常见的原因可能是未建立正确的安全定义。

    我想问的是、 没有   建立正确的安全定义意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要实现使用链接密钥加密的端到端通信、

    您如何在代码中对其进行说明? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 要在  ZDSecMgrTransportKeyInd 中处理的 key_type_app_link、ZG_CHECK_SECURITY_MODE 必须为 ZG_SECURITY_SE_STANDARD。  ZG_SECURITY_MODE 应 由 ZGlobals.h 文件定义。

    Zigbee 安全功能 SimpleLink Academy 实验简要介绍了不同器件的部分内容。  您还可以查看 Z-Stack Mesh 开发人员的 Guide.pdf、其中详述了 APS 链接密钥。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    他知道这个。  问题是:两个终端设备已接收到应用链接密钥、但无法使用该密钥对通信数据进行加密。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解这个问题、这就是为什么我要求用户调试 ZDSecMgrTransportKeyInd 并弄清为什么 ZDSecMgrLinkKeySet 未执行或未生效、并在终端设备更改为路由器节点配置的情况下评估运行情况。

    此致、
    Ryan