Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好,团队
器件 A 与器件 B 一起应用于应用程序链接密钥的信任中心、成功后应用。
A 和 B 无需使用应用程序链接密钥进行加密即可进行通信。 endToend.rar
此致、
Susan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,团队
器件 A 与器件 B 一起应用于应用程序链接密钥的信任中心、成功后应用。
A 和 B 无需使用应用程序链接密钥进行加密即可进行通信。 endToend.rar
此致、
Susan
您好 Susan、
我知道数据包监听器日志中涉及的所有器件都是 TI 产品。 您是否知道每个组件上使用的是哪个版本的 Z-Stack? Z-Stack 3.0.2、HA 1.2.2a、照明、网状网络等 、可从 Z-stack 和 Z-stack-archive 获取。 似乎没有使用 Z-Stack 3.0、因为未启动 TC Link 密钥更新。 我不能完全确定要实现的目标。 器件 A 和 B 都是 Zigbee 终端器 件、因为它们宣布为功能缩减器件、发送数据请求、并且不发送链路状态消息。 因此、它们只应与其父设备(本例中为 Zigbee 协调器)通信、而不应与其他子设备通信。
此致、
Ryan
您好、Ryan、
客户使用协议栈的 z 堆栈网格版本。 首先、终端设备不仅与其父设备进行通信。 在数据包捕获文件中、可以清楚地看到两个终端设备直接通信、而无需通过父设备。 协议规范提到应用程序链接密钥(此密钥不是 TC 链接密钥)用于加密端到端通信。 为什么两个终端设备之间的端到端通信未使用链接密钥进行加密? 在没有链路密钥加密的情况下、向信任中心申请端到端链路密钥的作用是什么?

谢谢、
安妮
我想问的是、 没有 建立正确的安全定义意味着什么?
对于 要在 ZDSecMgrTransportKeyInd 中处理的 key_type_app_link、ZG_CHECK_SECURITY_MODE 必须为 ZG_SECURITY_SE_STANDARD。 ZG_SECURITY_MODE 应 由 ZGlobals.h 文件定义。
Zigbee 安全功能 SimpleLink Academy 实验简要介绍了不同器件的部分内容。 您还可以查看 Z-Stack Mesh 开发人员的 Guide.pdf、其中详述了 APS 链接密钥。
此致、
Ryan