Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2652R、 Z-STACK、
您好!
我已经从通用应用程序中创建了一个路由器和一个协调器。 但当路由器加入网络时,它会保持几秒钟,然后离开。
我已经尝试使用另一台路由器(一个 Heiman 传感器)、但我没有遇到这种情况。
我还尝试了另一位协调器(使用通用应用的 cc2652r)、它也起作用。
我已连接原始设置的监听器(路由器为0xcdbb)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, CC2538
您好!
我已经从通用应用程序中创建了一个路由器和一个协调器。 但当路由器加入网络时,它会保持几秒钟,然后离开。
我已经尝试使用另一台路由器(一个 Heiman 传感器)、但我没有遇到这种情况。
我还尝试了另一位协调器(使用通用应用的 cc2652r)、它也起作用。
我已连接原始设置的监听器(路由器为0xcdbb)
Panagiotis、您好!
ZC 请求此 ZR 最有可能离开、因为路由器不请求协调器要求的 TC 链路密钥更新(requestNewTrustCenterLinkKey = false)(BDB_DEFAULT_TC_REQUIGE_KEY_EXCHANGE = true)、因此器 件加入在 BDB_DEFAULT_TC_NODE_JOIN_TIMEOUT 为0x0F 或15秒后超时超时。 SimpleLink SDK 中的 Z-Stack 已将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false、如果要观察相同的性能、则可以对 Z-Stack 3.0.X CC2538 ZC 执行相同的操作。 Heiman 传感器很可能会请求 TC Link 密钥更新、因此允许其保持在网络中。 如果 您希望需要更新 Zigbee 3.0规范中的一项功能、也可以在 ZR 上将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 true。
此致、
Ryan