This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:路由器无故离开网络

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1138130/cc2538-router-leaves-network-unprovoked

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2652RZ-STACK

您好!

我已经从通用应用程序中创建了一个路由器和一个协调器。 但当路由器加入网络时,它会保持几秒钟,然后离开。

我已经尝试使用另一台路由器(一个 Heiman 传感器)、但我没有遇到这种情况。

我还尝试了另一位协调器(使用通用应用的 cc2652r)、它也起作用。

我已连接原始设置的监听器(路由器为0xcdbb)

监听器链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panagiotis、您好!

    ZC 请求此 ZR 最有可能离开、因为路由器不请求协调器要求的 TC 链路密钥更新(requestNewTrustCenterLinkKey = false)(BDB_DEFAULT_TC_REQUIGE_KEY_EXCHANGE = true)、因此器 件加入在 BDB_DEFAULT_TC_NODE_JOIN_TIMEOUT 为0x0F 或15秒后超时超时。  SimpleLink SDK 中的 Z-Stack 已将  BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false、如果要观察相同的性能、则可以对 Z-Stack 3.0.X CC2538 ZC 执行相同的操作。  Heiman 传感器很可能会请求 TC Link 密钥更新、因此允许其保持在网络中。  如果 您希望需要更新 Zigbee 3.0规范中的一项功能、也可以在 ZR 上将 requestNewTrustCenterLinkKey 设置为 true。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  ZC 中将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 false 将其修复。

    感谢您的帮助!!!