This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530:ZStack 2.7.1支持 CC2530F128RHAT

Guru**** 2782505 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1031900/cc2530-cc2530-zstack-2-7-1-support-for-cc2530f128rhat

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我想知道 CC2530F128RHAT 芯片是否支持 ZStack 2.7.1版? 我想将一些现有代码移到这个芯片上、并想知道我是否仍然可以使用 ZStack 2.7.1、或者我是否需要使用另一个堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    Z-Stack 3.0.1使用 Z-Stack 内核 v2.7-1 (位于 Z-STACK-ARCHIVE 上)、Z-Stack 3.0.2使用 Z-Stack 内核 v2.7.2 (请参阅 Z-STACK)。  您从哪个解决方案/器件迁移?  我强烈建议考虑 使用 SimpleLink 产品SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 进行进一步的 Zigbee 开发。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我没有做任何进一步的发展、只是减小尺寸。 由于 F256上的芯片短缺、我有从 CC2530 F256转移到 F128的现有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F128没有足够的闪存大小来运行 Z-Stack。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我明白了、感谢您更清楚地说明这一点。  YiKai 是对的、128KB CC253X 器件不支持 Z-Stack。

    此致、
    Ryan