请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、
您好!
我想知道 CC2530F128RHAT 芯片是否支持 ZStack 2.7.1版? 我想将一些现有代码移到这个芯片上、并想知道我是否仍然可以使用 ZStack 2.7.1、或者我是否需要使用另一个堆栈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、谢尔曼、
Z-Stack 3.0.1使用 Z-Stack 内核 v2.7-1 (位于 Z-STACK-ARCHIVE 上)、Z-Stack 3.0.2使用 Z-Stack 内核 v2.7.2 (请参阅 Z-STACK)。 您从哪个解决方案/器件迁移? 我强烈建议考虑 使用 SimpleLink 产品 和 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 进行进一步的 Zigbee 开发。
此致、
Ryan