Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2652RB
我正在使用无线电测试库 SDK、并使用以下函数:
void startContinuousTxAuto (int txInd、int Runtime)
要循环使用多个相同的 ZigBee 器件、我有超过25个 LAUNCHXL-CC26X2R1器件连接到 USB 集线器、我将打开和关闭每个器件并运行连续 TX。
我 正在对 ZigBee 器件进行一些分析、因此我 需要更好地了解这些器件背后发生的情况。 我的一个问题是我的 SDR 在一批25个 ZigBees 中拾取不同的信号振幅。 由于 startContinuousTxAuto 隐式地将发射功率设置为最大值(即5dBm)、因此它们都应以大约5dBm 的功率进行发射、因为器件在调用 IEEE 布尔函数时读数为 true。 但是、当我运行脚本时、情况并非如此、我会得到明显不同的传输振幅。
我不太理解的功能是这个:
readCmd 设置 FromFile()
|
它表示正在读取文件中的设置、我将传递 deviceId 的字符串以及 testConfig 的结构、但我不知道"File"位于何处。 由于我使用的是26xx 器件、我假设每个器件都有某种配置设置?
文件是否位于固件上? 如果有任何指引帮助我了解图书馆,我将不胜感激。 谢谢!