This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:有关 SDK 类方法的问题:readCmdSettingsFromFile()

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1028565/launchxl-cc26x2r1-question-on-sdk-class-method-readcmdsettingsfromfile

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件: CC2652RB

我正在使用无线电测试库 SDK、并使用以下函数:

void startContinuousTxAuto (int txInd、int Runtime)  

要循环使用多个相同的 ZigBee 器件、我有超过25个 LAUNCHXL-CC26X2R1器件连接到 USB 集线器、我将打开和关闭每个器件并运行连续 TX。

我 正在对 ZigBee 器件进行一些分析、因此我 需要更好地了解这些器件背后发生的情况。  我的一个问题是我的 SDR 在一批25个 ZigBees 中拾取不同的信号振幅。  由于 startContinuousTxAuto 隐式地将发射功率设置为最大值(即5dBm)、因此它们都应以大约5dBm 的功率进行发射、因为器件在调用 IEEE 布尔函数时读数为 true。  但是、当我运行脚本时、情况并非如此、我会得到明显不同的传输振幅。

我不太理解的功能是这个:

readCmd 设置 FromFile()

​
int RTLDevice26_13xx::readCmd 设置 FromFile ( const QString &   DevID、
TestConfig_t  和   testConfig  
)

它表示正在读取文件中的设置、我将传递 deviceId 的字符串以及 testConfig 的结构、但我不知道"File"位于何处。  由于我使用的是26xx 器件、我假设每个器件都有某种配置设置?

文件是否位于固件上?  如果有任何指引帮助我了解图书馆,我将不胜感激。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得我发现了...  设置设备的 xml 文件。  好的,很酷:

    ..\TI\config\xml\cc2652rb_IEEE_15_4_PG21\cmd_settings

    这是一个很好的开始。  我想我自己解决了问题。  有时很好的地方是把东西大声放出来:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我同意 E2E 论坛有时可用作 橡皮鸭调试 工具。  感谢您发布您的解决方案、以便其他社区成员可以从您的发现中获益!

    此致、
    Ryan