请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 您好!
我们希望在器件中添加电能和电能测量值。
因此、我们能够测量电源插座中的有功功率。 它以瓦特[W]为单位进行存储。
我们还将计算插在电源插座中的器件的能耗。 这以千瓦时[kWh]为单位进行存储。
我的问题是关于 zcl 的电气测量仪表组。 我们希望使用交流(非相位特定)测量、
这在 zcl 的 doc 中4.9.2.2.4中进行了说明。
我可以看到、有一个字段 TotalActivePower、可以存储测量的有功功率。 但我看不到任何地方的字段、我可以存储能量值(以 kWh 为单位)。 我错过了什么吗?
如果不是、我该怎么做? 如果我不发送能量值、客户应该计算它吗?
如果我的问题不清楚,请告诉我,我将尝试更清楚地说明:)
此致、
MF