This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:电能测量- zcl

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1026175/launchxl-cc26x2r1-electrical-energy-measurements---zcl

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我们希望在器件中添加电能和电能测量值。

因此、我们能够测量电源插座中的有功功率。 它以瓦特[W]为单位进行存储。

我们还将计算插在电源插座中的器件的能耗。 这以千瓦时[kWh]为单位进行存储。


我的问题是关于 zcl 的电气测量仪表组。 我们希望使用交流(非相位特定)测量、

这在 zcl 的 doc 中4.9.2.2.4中进行了说明。
我可以看到、有一个字段 TotalActivePower、可以存储测量的有功功率。 但我看不到任何地方的字段、我可以存储能量值(以 kWh 为单位)。 我错过了什么吗?

如果不是、我该怎么做? 如果我不发送能量值、客户应该计算它吗?

如果我的问题不清楚,请告诉我,我将尝试更清楚地说明:)


此致、

MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MF:

    您是否已考虑计量群集的 CurrentSummationDelivered 属性?  此必需属性必须作为最小值的一部分提供
    由计量器件提供的数据集。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答、似乎正是我想要的。
    我完全错过了仪表组。

    此致、

    MF