This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hue Philips 灯连接到 ZNP、但在关联的列表设备中不存在

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1025568/hue-philips-lamp-connected-to-znp-but-is-not-present-in-associated-list-devices

主题中讨论的其他器件:CC1352P

我在 ZNP 模式和 ZTool 下使用 CC1352P。

Hue Philips 灯与 ZNP 配对、使用 APP_CNF_BDB_START_TUSING 命令。

ZDO_ACTIVE_EP_REQ 命令有效、我看到灯 c 光源。

我可以发送 AF_DATA_REQUEST 命令以发送开/关、它可以正常工作。

但是、当我发送命令 UTIL_GET_DEVICE_INFO 时、灯不会出现在 AssiocDevicesList 中。

<RX>10:40:18.27 COM10 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
    Status: SUCCESS (0x0)
    IEEEAddr: 0x00124B001CA1BC04
    ShortAddress: 0x0000
    DeviceType: COORDINATOR (0x1)
    DeviceState: DEV_ZB_COORD (0x9)
    NumAssocDevices: 0x00
    AssocDevicesList

Util_Assoc_count 返回0个关联的器件。

<TX>10:43:26.69 COM10 UTIL_ASSOC_COUNT (0x2748)
    StartRelation: 0x00
    EndRelation: 0x00

<RX>10:43:26.69 COM10 UTIL_ASSOC_COUNT_RESPONSE (0x6748)
    Count: 0x0000

但是、当我发送命令 UTIL_Assoc_find_device 时、我会通过指示灯的短地址获得响应。

<TX>10:44:04.99 COM10 UTIL_ASSOC_FIND_DEVICE (0x2749)
    Number: 0x00

<RX>10:44:05 COM10 UTIL_ASSOC_FIND_DEVICE_RESPONSE (0x6749)
    Device: o_........c....... (0x6F, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1D, 0x00, 0xFF, 0xFF)

0x5F6F 是灯的短地址。

为什么灯不在关联列表中? 出什么问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您的 Hue 器件是 Zigbee 路由器、它不会列在 Zigbee 3.0关联列表中。 Zigbee 3.0关联列表仅包含终端设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过 ZTool MT 命令获取已配对路由器的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、您可以使用 ZDO_Mgmt_LQI_REQ 获取包含邻居表的 ZDO_Mgmt_LQI_RSP。