Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1352P我在 ZNP 模式和 ZTool 下使用 CC1352P。
Hue Philips 灯与 ZNP 配对、使用 APP_CNF_BDB_START_TUSING 命令。
ZDO_ACTIVE_EP_REQ 命令有效、我看到灯 c 光源。
我可以发送 AF_DATA_REQUEST 命令以发送开/关、它可以正常工作。
但是、当我发送命令 UTIL_GET_DEVICE_INFO 时、灯不会出现在 AssiocDevicesList 中。
<RX>10:40:18.27 COM10 UTIL_GET_DEVICE_INFO_RESPONSE (0x6700)
Status: SUCCESS (0x0)
IEEEAddr: 0x00124B001CA1BC04
ShortAddress: 0x0000
DeviceType: COORDINATOR (0x1)
DeviceState: DEV_ZB_COORD (0x9)
NumAssocDevices: 0x00
AssocDevicesList
Util_Assoc_count 返回0个关联的器件。
<TX>10:43:26.69 COM10 UTIL_ASSOC_COUNT (0x2748)
StartRelation: 0x00
EndRelation: 0x00
<RX>10:43:26.69 COM10 UTIL_ASSOC_COUNT_RESPONSE (0x6748)
Count: 0x0000
但是、当我发送命令 UTIL_Assoc_find_device 时、我会通过指示灯的短地址获得响应。
<TX>10:44:04.99 COM10 UTIL_ASSOC_FIND_DEVICE (0x2749)
Number: 0x00
<RX>10:44:05 COM10 UTIL_ASSOC_FIND_DEVICE_RESPONSE (0x6749)
Device: o_........c....... (0x6F, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x63, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1D, 0x00, 0xFF, 0xFF)
0x5F6F 是灯的短地址。
为什么灯不在关联列表中? 出什么问题了?