This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 校准放大器;通过 Zigbee 进行负载检测(&A)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1034876/calibration-load-detection-over-zigbee

主题中讨论的其他器件:CC1352P、 CC2538

您好、社区

我正在使用 CC238和 CC1352P Zigbee 器件。

我们的终端器件具有能量监控功能和自动校准功能。 (即测量和报告与负载/电器的电压、电流和功率相关的参数)

我已经阅读了 ZCL 规范文档、发现以下各节有助于充分满足我们的要求。

第3章: 第3.3节电源配置

第4章: 测量和传感

第10章:智能能源

第15章:电器

但我想添加2个附加功能。

启动和停止校准。

2.检测连接到 Zigbee 器件(CC2538/CC1352)的负载/设备 或设置连接的负载/设备。

我想借助 Zigbee 标准来实现上述功能。

我在 ZCL 规范文档中查找上述配置、但找不到与之相关的任何来源。

您能不能帮助我知道、

1、如何将校准和负载检测功能映射到仪表组、以及哪个是适合仪表组或推荐仪表组。

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果找不到适合您的应用程序的属性,则可以创建自己的专有属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :明白了,但您能帮我知道哪一组适合我的用例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它涉及能源监控、我建议您使用仪表组(0x0702)创建您自己的属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但斯克供参考。

    我还想知道、智能设备是否具有可调光端点、用户是否已为此配置了任何不可调光设备。

    我是否可以通过任何方式在 Zigbee 群集和属性中映射此器件类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在基本群集中检查 GenericDeviceType Attribute。