Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2538
您好、社区
我正在使用 CC238和 CC1352P Zigbee 器件。
我们的终端器件具有能量监控功能和自动校准功能。 (即测量和报告与负载/电器的电压、电流和功率相关的参数)
我已经阅读了 ZCL 规范文档、发现以下各节有助于充分满足我们的要求。
第3章: 第3.3节电源配置
第4章: 测量和传感
第10章:智能能源
第15章:电器
但我想添加2个附加功能。
启动和停止校准。
2.检测连接到 Zigbee 器件(CC2538/CC1352)的负载/设备 或设置连接的负载/设备。
我想借助 Zigbee 标准来实现上述功能。
我在 ZCL 规范文档中查找上述配置、但找不到与之相关的任何来源。
您能不能帮助我知道、
1、如何将校准和负载检测功能映射到仪表组、以及哪个是适合仪表组或推荐仪表组。
此致、
Shiv Patil。