This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MT 命令构建 OTA 服务器。

Guru**** 2952780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1158954/build-ota-server-using-mt-commands

主题中讨论的其他器件:CC2652P、 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、 CC1352P

大家好、

我必须在我的协调器上实施 OTA 服务器、但我不知道如何实现。

我已经阅读了有关该主题的多篇论文、但尚未完全了解该概念。

在给定 OTA-文件的情况下、是否可以使用 MT 命令执行升级? 如果是,是否有这样做的指南?

我不知道如何使用 OTA 集群命令、如何将文件输入到这些命令等。

此致、

Aiman Hammou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    请参阅 zc_ota_server 示例和 OtaServer PC Tool 说明以开始使用。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 Sonoff CC2562P 软件狗。 我能否在其上刷写 ZC_OTA_Server 示例并通过 OtaServer PC 工具连接到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC2652P 软件狗、您可能需要使用 CC1352P-2 zc_ota_server 示例。 不确定是否可以直接工作 、但您可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以下载 ZC_OTA_Server 示例和 OtaServer PC 工具? 有链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 从 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 下载并安装 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 、以获取示例 和  OtaServer PC 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我打开 OTA 服务器示例、我只能看到 tirtos 文件夹、如何构建固件?

    C:\ti\simplelink..... \examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL\Zstack\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须安装 CCS12并导入工程以进行编译和下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从上面写的路径导入了工程、但看不到 CCS 文件夹。 在 tirtos 文件夹中仅使用 IAR 和 tclang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 SimpleLink CC13xx SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您上面链接的那个。 6.20.

    OtaServer 是否在终端设备上执行 OTA 更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZR/ZC OTA 服务器项目与 OtaServer PC 工具配合使用、为任何 OTA 客户端支持的节点(ZC、ZR 或 ZED)提供无线更新。  TI-clang 是 CCS 支持的最新编译器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考以下屏幕截图以导入 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL_Zstack\文件夹下的 zc_ota_server 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我从您编写的路径导入项目时看到的内容。

    如果我右键点击工程并尝试编译、则不会发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我尝试打开.syscfg 文件、我会看到这是我看到的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以单击构建图标来构建 zc_ota_server 项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图标不起作用、因为文件夹中没有任何源代码。 我只拥有上面显示的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您从 CCS 中删除工程并重新导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不管用。 如果我打开文件夹、我在其中没有看到源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否执行一些屏幕截图来展示如何导入 zc_ota_server 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是屏幕截图。

    File->从文件系统打开项目。  文件夹为空。

    PS:还想指出 OTASE.exe 的一个非常小的错误。 如果单击 Setup.exe、则会查找 OtaServer_setup.msi、但文件名为 OTA_SERVER_setup.msi、因此 setup.exe 会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该 转到 CCSFile > Import > C/C++ > CCS Projects 和 click next to import project. Don't use File->Open Project From File System.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。 它不允许我导入它。

    文件夹中没有 C 语言文件。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在再次导入之前、必须在 CCS Project Explorer 中删除导入的 zc_ota_server 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您使用的是 SDK 5.20而不是6.20。 请下载并使用 SDK 6.20对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试卸载 CCS 和所有 SDK、以重新安装它们以从头开始测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    我已确认 zc_ota_server 示例项目在我的系统中按预期工作。  您可能还需要删除现有的工作区。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    设法修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后是…