主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、 CC2630
尊敬的 TI 专家:
我 在 zed_temperaturesensor 示例中使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78开发应用。
当 ZigBee 任务运行时、活动状态下的电流消耗约为3.9mA、而器件处于空闲状态时为3.3mA。
但是、当我不启动 ZigBee 任务时、有源模式下的电流大约为1.2mA、空闲模式下的电流为0.3mA。
我在没有成功的情况下尝试了 RF_Yield ()。
此致