This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/977994/cc2652r-current-consumption-in-sleep

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC2630

尊敬的 TI 专家:

我  在 zed_temperaturesensor 示例中使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78开发应用。

当 ZigBee 任务运行时、活动状态下的电流消耗约为3.9mA、而器件处于空闲状态时为3.3mA。

但是、当我不启动 ZigBee 任务时、有源模式下的电流大约为1.2mA、空闲模式下的电流为0.3mA。

我在没有成功的情况下尝试了 RF_Yield ()。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    请遵循 SWRA625和 Z-Stack 用户指南( 电源配置 部分)中的建议。  每季度对功耗进行一次一致的测试、以确保其符合预期标准。  您无需使用射频 TI 驱动程序命令、但应考虑预处理器配置。  我还建议您查看有关  已解决的错误的季度 Z-Stack 发行说明(请参阅文档概述)。  如果使用 LAUNCHXL-CC26X2R1进行评估、则确保断开 XDS110跳线。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您如何测量功耗以及您是否使用 TI LAUNCHXL-CC26x2R 测量功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 万用表连接了电池和电路板。 没有、我们正在使用定制板、BAT 它不是硬件故障、因为我们已经在 SDK 3_10_00_11上有应用、空闲时的功耗低于1mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经完成 了您提供的链接中提到的所有内容、但它没有解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您使用的是定制板、因此应确保未使用的引脚未配置为 GPIO 或其他外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本评估开箱即用 ZED 开关示例、并告知我们您的硬件上是否仍然存在问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了所有 GPIO、它们都没有连接。

    此外、我尝试将所有器件配置为低输出、但它没有发生任何变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan 的更新、请在您有时间评估我的建议时告知我们。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难做到这一点、因为它是具有大量外部外设的定制硬件、因此我们无法真正评估开箱即用的 ZED 示例。 我们需要配置我们的外设、然后我不知道这是有效的测试。 我还忘了说、项目是在较旧版本的 IAR (8.32.3)上构建的、这可能对您有用。 您是否有其他建议可以帮助我缩小可能的问题。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、您需要根据原理图配置已使用的 IO 引脚、并在测试功耗之前将未使用的引脚设置为 PIN_UNUSed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    务必将 IAR EWARM 版本与 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 发行说明中的建议相匹配。  提供了迁移指南 、并提供 了有关定制硬件使用 SysConfig 配置板级配置文件的说明。  您可以进一步使用《调试 Energytrace 用户指南》。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 ccs10.1.1上构建项目、结果相同。

    此外、我 还使用最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 评估了一个开箱即用的 ZED 开关示例、并且还获得了3.3mA 的电流。

    找到问题的下一步是什么?  

    值得一提的是、我们使用的是 CC2630芯片。

     

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保定义了 CUI_DISABLE 和 Z_POWER_TEST、请参阅 《Z-Stack 用户指南》的电源配置部分。  您应该让 LAUNCHXL-CC26X2R1测试、并移除 XDS110跳线连接。  如果未降低功耗、则说明您的硬件或测试工具存在问题。  到目前为止、CC2630器件尚未 参与此主题。

    此致、
    Ryan