This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:终端节点无法重新加入网络、Z-Stack 3.0.2

Guru**** 2580615 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/980938/cc2530-the-terminal-nodes-cannot-rejoin-the-network-z-stack-3-0-2

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我在 其中一个项目中使用 CC2530进行 Zigbee 应用开发、堆栈版本为 Z-Stack 3.0.2。  网络中只有协调器和终端节点、终端节点通常可以进入网络进行通信。

但现在、我通过以下测试遇到了一些问题。  当我关闭协调器 A 一段时间、然后打开它时、终端节点无法重新连接到网络。 当我使协调器正常工作并关闭终端节点电源然后再打开电源时、终端节点也无法重新加入网络。

对于 TI 网站提供的 Z-Stack 3.0.2、 由于我们的硬件设计不同、我删除了协议栈的 UI 应用程序、并添加了我自己的 LCD 驱动器、 按钮和 LED 显示屏、还进行了相应的调整。  

协议 栈中仅更改了应用程序。 我在下面添加了程序抓图的屏幕截图。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    下次请提供完整的监听器日志文件。  这不是典型的 Z-Stack 3.0.2应用行为。  我的第一个想法是、这是 NV 存储器的问题。  您是否在应用中定义了 NV_init 和 NV_RESTORE、以及是否使用 bdb_resetLocalAction 完成了工厂复位?  如果您再次启用在协调器上加入、它是否能够正常加入网络?  是否对网络设置进行了任何更改,或者它们仅适用于您的硬件更改?  您应该进一步调试 CC2530项目、还可以参阅 已知问题 E2E 页面

    此致、
    Ryan