This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器:CC2650固件写入失败、闪存编程器2.

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/969318/flash-programmer-cc2650-firmware-writing-fail-with-flash-programmer2

器件型号:闪存编程器
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家、您好!

我的客户在使用闪存编程器2为 CC2650128RGZT 编写固件时遇到问题。
它们使用#7:DIO_2和#8:DIO_3通过 UART 进行写入。
(注:它们与 PC 连接,因此在外部进行 USB 串行转换)

在闪存编程器2上、它们无法看到 COM 并导致连接失败。
但是、通过直接的 JTAG 引脚、它们可以正确地写入电路板。

你对这种现象有什么想法吗?
如果有一些必需的设置、您能告诉我吗?

谢谢、此致、
Ryo Akashi