请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:闪存编程器 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
各位专家、您好!
我的客户在使用闪存编程器2为 CC2650128RGZT 编写固件时遇到问题。
它们使用#7:DIO_2和#8:DIO_3通过 UART 进行写入。
(注:它们与 PC 连接,因此在外部进行 USB 串行转换)
在闪存编程器2上、它们无法看到 COM 并导致连接失败。
但是、通过直接的 JTAG 引脚、它们可以正确地写入电路板。
你对这种现象有什么想法吗?
如果有一些必需的设置、您能告诉我吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi