This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:在 iMX8上创建主机应用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/986326/cc2652p-create-host-application-on-imx8

器件型号:CC2652P

您好!

我们正在开发 ZigBee3.0网关、其主机处理器 i.MX8Mini 在 Linux 内核版本5.4.47上运行、CC2652P 作为 ZNP。

我想知道 哪些库/驱动程序需要与我的主机应用程序集成?  您是否有适用于 i.MX8Mini 的驱动程序/库?  

谢谢、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TI 提供 https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD 供您参考设计使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    通过使用 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud、我们尝试了为 x86和 IMX8平台进行构建。 所执行的步骤如下:

     

    在 Ubuntu 20.04 LTS 上编译用于 x86 ARCH 的 ZStack Linux 网关源:

     

    步骤1:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件

       https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD

     

    步骤2: 通过运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件将 ZStack 安装到文件夹中

     

    步骤3:按照以下链接中 Linux OS 设置和 Linux 网关设置部分中提到的步骤进行操作

    http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/zigbee_3_0_Linux/1.0.1/exports/Documents/Z-Stack%20Linux%20Gateway%20-%20Quick%20Start%20Guide.html

     

    步骤4:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹。 并将 build_x86.log 文件附加到附件中

     

    步骤5:连接 ZNP 节点并检测为/dev/ttyACM0、/dev/ttyACM1

     

    步骤6:在 source/error__out/preCompiled/servers/NPI_Gateway.cfg 中添加了 ZNP 器件节点名称(/dev/ttyACM0)。 在附件中附加相同的文件

     

    步骤7:运行 sudo ./zigbeeHAgw 文件并将 zigbeeHAgw_x86.log 附加到附件中

     

    步骤8:运行 sudo ./start_application 文件并将 start_application_x86.png 附加到附件中。

     

     

    编译 i.MX8架构的 ZStack Linux 网关源:

     

    步骤1:生成(从 Yocto)并安装了 i.MX8的交叉编译器

     

    步骤2:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件

       https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD

     

    步骤3:将 ZStack 安装到运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件的文件夹中

     

    步骤4:使用以下命令导出工具链:。 /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux

     

    步骤5:修改(添加了 target_platform=IMX8)脚本/package_builder 文件并将文件附加到附件中

     

    步骤6:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹、也无法获取一些构建错误。 并在附件中附加了 build_imx8.log、content.txt 和 expected_content.txt 文件

     

    请告诉我我们遵循的步骤是否正确。 我还想知道我们如何为 IMX8构建 Zigbee、3_0_Linux_Gateway。

     

    谢谢、e2e.ti.com/.../build_5F00_imx8.loge2e.ti.com/.../build_5F00_x86.loge2e.ti.com/.../content.txte2e.ti.com/.../expected_5F00_content.txte2e.ti.com/.../6114.NPI_5F00_Gateway.cfge2e.ti.com/.../package_5F00_builder.date2e.ti.com/.../zigbeeHAgw_5F00_x86.log

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您构建的 x86 Linux 网关似乎不适合您的平台。 您可以参阅"Z-StackLinux 网关-快速入门指南"中的"BeagleBone Black 设置:"部分、为 i.MX 平台正确构建二进制文件、并确保执行以下步骤:"确保源代码/脚本/package_builder 脚本的 TARGET_platform 设置为"BeagleBone_blue"(iexport TARGET_platform="BeagleBone Black)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2652P

    通过使用 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud、我们尝试了为 x86和 IMX8平台进行构建。 所执行的步骤如下:

     

    在 Ubuntu 20.04 LTS 上编译用于 x86 ARCH 的 ZStack Linux 网关源:

     

    步骤1:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件

       https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD

     

    步骤2: 通过运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件将 ZStack 安装到文件夹中

     

    步骤3:按照以下链接中 Linux OS 设置和 Linux 网关设置部分中提到的步骤进行操作

    http://software-dl.ti.com/simplelink/esd/zigbee_3_0_Linux/1.0.1/exports/Documents/Z-Stack%20Linux%20Gateway%20-%20Quick%20Start%20Guide.html

     

    步骤4:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹。 并将 build_x86.log 文件附加到附件中

     

    步骤5:连接 ZNP 节点并检测为/dev/ttyACM0、/dev/ttyACM1

     

    步骤6:在 source/error__out/preCompiled/servers/NPI_Gateway.cfg 中添加了 ZNP 器件节点名称(/dev/ttyACM0)。 在附件中附加相同的文件

     

    步骤7:运行 sudo ./zigbeeHAgw 文件并将 zigbeeHAgw_x86.log 附加到附件中

     

    步骤8:运行 sudo ./start_application 文件并将 start_application_x86.png 附加到附件中。

     

     

    编译 i.MX8架构的 ZStack Linux 网关源:

     

    步骤1:生成(从 Yocto)并安装了 i.MX8的交叉编译器

     

    步骤2:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件

       https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD

     

    步骤3:将 ZStack 安装到运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件的文件夹中

     

    步骤4:使用以下命令导出工具链:。 /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux

     

    步骤5:修改(添加了 target_platform=IMX8)脚本/package_builder 文件并将文件附加到附件中

     

    步骤6:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹、也无法获取一些构建错误。 并在附件中附加了 build_imx8.log、content.txt 和 expected_content.txt 文件

     

    请告诉我我们遵循的步骤是否正确。 此外、我还想知道我们如何为 IMX8 .e2e.ti.com/.../6562.build_5F00_imx8.loge2e.ti.com/.../0652.build_5F00_x86.loge2e.ti.com/.../2287.content.txte2e.ti.com/.../8726.expected_5F00_content.txte2e.ti.com/.../6445.NPI_5F00_Gateway.cfge2e.ti.com/.../8446.package_5F00_builder.date2e.ti.com/.../1513.zigbeeHAgw_5F00_x86.log 构建 Zigbee、3_0_Linux_Gateway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的6562.build_imx8.log、它显示"make[1]:arm-linux-gnueabihf-gcc:command not found"、这意味着您未正确设置交叉编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家好、Barbara、

    ZigBee-Linux-sensor-云 示例应用仅在 BeagleBone Black Debian v9.3或 Linux Ubuntu v18.04上进行了测试、开发人员需要相应地修改设置以适应不同的操作系统。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       是否有在 Linux Ubuntu 18.04或用户指南上运行的示例? 我没有  BeagleBone Black。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 Simplelink Academy TI Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经设置了交叉编译器、现在在创建服务器时出现一些文件丢失错误。目标文件正在创建链接时会发生此问题。

    附加了 package_builder、Makefile 和编译日志。

    请告诉我您的意见。


    e2e.ti.com/.../Makefile.txte2e.ti.com/.../1638.package_5F00_builder.dat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../zigbee_5F00_cross_5F00_compilation_5F00_20.04.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对延迟答复表示歉意。

    看起来、Real-ld 无法找到一些库。
    您是否提到过这些帖子中的某些帖子?

     https://stackoverflow.com/questions/30600978/cpp-usr-bin-ld-cannot-find-lnameofthelibrary

    https://stackoverflow.com/questions/6329887/compiling-problems-cannot-find-crt1-o

     https://stackoverflow.com/questions/91576/crti-o-file-missing

    如果这与将(使用 Ubuntu)交叉编译到 imx8平台相关、我可能会将您重定向到 imx8制造商或交叉编译器的开发人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toby Pan、

    最初,我们在 Ubuntu 20.04上构建网关,而工具链是使用 Yocto 构建的。

    现在、我们将在 Ubuntu 16.04计算机上构建网关。

    目标平台是 IMX8。

    所执行的步骤如下:  

    步骤1:

    下载工具链。

    gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_Aarch64-linux-gnu.tar.xz

    步骤2:

    使用提取 tar 文件

    tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64 Aarch64-linux-gnu.tar.xz

    步骤3:

    已创建 env.sh 文件

    $vi env.sh

    !/bin/bash

    导出路径=$path:/media/acer/d16451e3-e767-4107-b519-6c8799a157ec/vineesha/linaro_toolchain/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin

    导出 arch=arm

    导出 cross_compile=aarch64-linux-GNU

    导出 CC=Aarch64-linux-gnu-gcc

    步骤4:

    使用  $运行环境文件。 env.sh

     

    复制了这些库到 Zigbee 源代码:

     

    /usr/lib64 ls libprotobuf-c.

    libprotobuf-c.a        libprotobuf-c.so       libprotobuf-c.so.1     libprotobuf-c.so.1.0.0     

    acer@acer-Aspire-4738:/usr/lib64 cp libprotobuf-c*/media/acer/d16451e3-e767-4107-b519-6c8799a157ec/vineesha/Mindteck/Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1_linaro/source/Projects/zstack/linux/protobuf-c/lib/arm

    已将库复制到工具链:

    acer@acer acer-Aspire-4738:/usr/lib64 cp libprotobuf-c.* /linaro_toolchain/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64 Aarch64-Linux-GNU/lib

    现在正在获取与 libprotobuf 相关的 erros。

    已附加构建日志以供您参考。 请告诉我您对此的意见。

    谢谢、

    Vikase2e.ti.com/.../Zigbee_5F00_cross_5F00_compilation_5F00_log_5F00_imx8mm_5F00_16.04.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能需要对 protobuf-c 库本身进行交叉编译、类似于以下文章: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/993930/running-z-stack-linux-on-raspberry-pi-zero-w/3675900?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=protobuf#3675900

    我们提供的默认选项位于 C:\ti\Zigbee:3_0_Linux_Gateway_1_0_1\source\projects\Zstack\linux\protobuf-c\lib 中。