您好!
我们正在开发 ZigBee3.0网关、其主机处理器 i.MX8Mini 在 Linux 内核版本5.4.47上运行、CC2652P 作为 ZNP。
我想知道 哪些库/驱动程序需要与我的主机应用程序集成? 您是否有适用于 i.MX8Mini 的驱动程序/库?
谢谢、
Vikas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 YiKai Chen:
通过使用 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud、我们尝试了为 x86和 IMX8平台进行构建。 所执行的步骤如下:
在 Ubuntu 20.04 LTS 上编译用于 x86 ARCH 的 ZStack Linux 网关源:
步骤1:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件
https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD
步骤2: 通过运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件将 ZStack 安装到文件夹中
步骤3:按照以下链接中 Linux OS 设置和 Linux 网关设置部分中提到的步骤进行操作
步骤4:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹。 并将 build_x86.log 文件附加到附件中
步骤5:连接 ZNP 节点并检测为/dev/ttyACM0、/dev/ttyACM1
步骤6:在 source/error__out/preCompiled/servers/NPI_Gateway.cfg 中添加了 ZNP 器件节点名称(/dev/ttyACM0)。 在附件中附加相同的文件
步骤7:运行 sudo ./zigbeeHAgw 文件并将 zigbeeHAgw_x86.log 附加到附件中
步骤8:运行 sudo ./start_application 文件并将 start_application_x86.png 附加到附件中。
编译 i.MX8架构的 ZStack Linux 网关源:
步骤1:生成(从 Yocto)并安装了 i.MX8的交叉编译器
步骤2:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件
https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD
步骤3:将 ZStack 安装到运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件的文件夹中
步骤4:使用以下命令导出工具链:。 /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux
步骤5:修改(添加了 target_platform=IMX8)脚本/package_builder 文件并将文件附加到附件中
步骤6:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹、也无法获取一些构建错误。 并在附件中附加了 build_imx8.log、content.txt 和 expected_content.txt 文件
请告诉我我们遵循的步骤是否正确。 我还想知道我们如何为 IMX8构建 Zigbee、3_0_Linux_Gateway。
谢谢、e2e.ti.com/.../build_5F00_imx8.loge2e.ti.com/.../build_5F00_x86.loge2e.ti.com/.../content.txte2e.ti.com/.../expected_5F00_content.txte2e.ti.com/.../6114.NPI_5F00_Gateway.cfge2e.ti.com/.../package_5F00_builder.date2e.ti.com/.../zigbeeHAgw_5F00_x86.log
Vikas
您构建的 x86 Linux 网关似乎不适合您的平台。 您可以参阅"Z-StackLinux 网关-快速入门指南"中的"BeagleBone Black 设置:"部分、为 i.MX 平台正确构建二进制文件、并确保执行以下步骤:"确保源代码/脚本/package_builder 脚本的 TARGET_platform 设置为"BeagleBone_blue"(iexport TARGET_platform="BeagleBone Black)"。
器件型号:CC2652P
通过使用 ZigBee-Linux-sensor-on-cloud、我们尝试了为 x86和 IMX8平台进行构建。 所执行的步骤如下:
在 Ubuntu 20.04 LTS 上编译用于 x86 ARCH 的 ZStack Linux 网关源:
步骤1:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件
https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD
步骤2: 通过运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件将 ZStack 安装到文件夹中
步骤3:按照以下链接中 Linux OS 设置和 Linux 网关设置部分中提到的步骤进行操作
步骤4:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹。 并将 build_x86.log 文件附加到附件中
步骤5:连接 ZNP 节点并检测为/dev/ttyACM0、/dev/ttyACM1
步骤6:在 source/error__out/preCompiled/servers/NPI_Gateway.cfg 中添加了 ZNP 器件节点名称(/dev/ttyACM0)。 在附件中附加相同的文件
步骤7:运行 sudo ./zigbeeHAgw 文件并将 zigbeeHAgw_x86.log 附加到附件中
步骤8:运行 sudo ./start_application 文件并将 start_application_x86.png 附加到附件中。
编译 i.MX8架构的 ZStack Linux 网关源:
步骤1:生成(从 Yocto)并安装了 i.MX8的交叉编译器
步骤2:从以下链接下载 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件
https://www.ti.com/tool/download/ZIGBEE-LINUX-SENSOR-TO-CLOUD
步骤3:将 ZStack 安装到运行 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 文件的文件夹中
步骤4:使用以下命令导出工具链:。 /opt/fsl-imx-xwayland/5.4-zeus/environment-setup-aarch64-poky-linux
步骤5:修改(添加了 target_platform=IMX8)脚本/package_builder 文件并将文件附加到附件中
步骤6:运行 setup.sh 脚本后、我们无法获取输出文件夹、获取 ERROR_OUT 文件夹、也无法获取一些构建错误。 并在附件中附加了 build_imx8.log、content.txt 和 expected_content.txt 文件
请告诉我我们遵循的步骤是否正确。 此外、我还想知道我们如何为 IMX8 .e2e.ti.com/.../6562.build_5F00_imx8.loge2e.ti.com/.../0652.build_5F00_x86.loge2e.ti.com/.../2287.content.txte2e.ti.com/.../8726.expected_5F00_content.txte2e.ti.com/.../6445.NPI_5F00_Gateway.cfge2e.ti.com/.../8446.package_5F00_builder.date2e.ti.com/.../1513.zigbeeHAgw_5F00_x86.log 构建 Zigbee、3_0_Linux_Gateway
您可以参阅 Simplelink Academy TI Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero。
您好!
我们已经设置了交叉编译器、现在在创建服务器时出现一些文件丢失错误。目标文件正在创建链接时会发生此问题。
附加了 package_builder、Makefile 和编译日志。
请告诉我您的意见。
e2e.ti.com/.../Makefile.txte2e.ti.com/.../1638.package_5F00_builder.dat
e2e.ti.com/.../zigbee_5F00_cross_5F00_compilation_5F00_20.04.docx
对延迟答复表示歉意。
看起来、Real-ld 无法找到一些库。
您是否提到过这些帖子中的某些帖子?
https://stackoverflow.com/questions/30600978/cpp-usr-bin-ld-cannot-find-lnameofthelibrary
https://stackoverflow.com/questions/6329887/compiling-problems-cannot-find-crt1-o
https://stackoverflow.com/questions/91576/crti-o-file-missing
如果这与将(使用 Ubuntu)交叉编译到 imx8平台相关、我可能会将您重定向到 imx8制造商或交叉编译器的开发人员。
大家好、Toby Pan、
最初,我们在 Ubuntu 20.04上构建网关,而工具链是使用 Yocto 构建的。
现在、我们将在 Ubuntu 16.04计算机上构建网关。
目标平台是 IMX8。
所执行的步骤如下:
步骤1:
下载工具链。
gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_Aarch64-linux-gnu.tar.xz
步骤2:
使用提取 tar 文件
tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64 Aarch64-linux-gnu.tar.xz
步骤3:
已创建 env.sh 文件
$vi env.sh
!/bin/bash
导出路径=$path:/media/acer/d16451e3-e767-4107-b519-6c8799a157ec/vineesha/linaro_toolchain/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
导出 arch=arm
导出 cross_compile=aarch64-linux-GNU
导出 CC=Aarch64-linux-gnu-gcc
步骤4:
使用 $运行环境文件。 env.sh
复制了这些库到 Zigbee 源代码:
/usr/lib64 ls libprotobuf-c.
libprotobuf-c.a libprotobuf-c.so libprotobuf-c.so.1 libprotobuf-c.so.1.0.0
acer@acer-Aspire-4738:/usr/lib64 cp libprotobuf-c*/media/acer/d16451e3-e767-4107-b519-6c8799a157ec/vineesha/Mindteck/Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1_linaro/source/Projects/zstack/linux/protobuf-c/lib/arm
已将库复制到工具链:
acer@acer acer-Aspire-4738:/usr/lib64 cp libprotobuf-c.* /linaro_toolchain/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64 Aarch64-Linux-GNU/lib
现在正在获取与 libprotobuf 相关的 erros。
已附加构建日志以供您参考。 请告诉我您对此的意见。
谢谢、
Vikase2e.ti.com/.../Zigbee_5F00_cross_5F00_compilation_5F00_log_5F00_imx8mm_5F00_16.04.docx
可能需要对 protobuf-c 库本身进行交叉编译、类似于以下文章: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/993930/running-z-stack-linux-on-raspberry-pi-zero-w/3675900?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=protobuf#3675900
我们提供的默认选项位于 C:\ti\Zigbee:3_0_Linux_Gateway_1_0_1\source\projects\Zstack\linux\protobuf-c\lib 中。