Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650、 Z-stack
您好的团队,
我们目前正在开发一个物联网系统,目的是使该系统能够收集一年以上的数据。 我们使用的是基于 ZStack 1.2HA 开发的 ZED (CC2650)和 ZC (CC2538)。
我们已经完成了 ZC 和 ZED 的开发,但 ZC 和 ZED 都没有外部开/关按钮,因为我们计划在无法进入的区域设置系统。 在设置过程中,ZC 和 ZED 同时启动以配对设备。
如果 ZED 中出现问题,需要重新启动 ZED,是否有任何方法允许新 ZED 自动加入网络而不重新启动 ZC,因为到目前为止,我们只知道设备绑定时间仅在启动期间?
为了构建上面提到的系统,可以使用哪种方法(就 z stack 的使用而言)?
感谢您的任何帮助
谢谢你