This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:让新 ZED (cc2650)加入 ZC 网络而不重新启动 ZC 的方法

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1011773/cc2538-method-to-let-new-zed-cc2650-to-join-zc-network-without-restarting-the-zc

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2650Z-stack

您好的团队,  

我们目前正在开发一个物联网系统,目的是使该系统能够收集一年以上的数据。 我们使用的是基于 ZStack  1.2HA 开发的 ZED (CC2650)和 ZC (CC2538)。  

我们已经完成了 ZC 和 ZED 的开发,但 ZC 和 ZED 都没有外部开/关按钮,因为我们计划在无法进入的区域设置系统。 在设置过程中,ZC 和 ZED 同时启动以配对设备。

如果 ZED 中出现问题,需要重新启动 ZED,是否有任何方法允许新 ZED 自动加入网络而不重新启动 ZC,因为到目前为止,我们只知道设备绑定时间仅在启动期间?

为了构建上面提到的系统,可以使用哪种方法(就 z stack 的使用而言)?

感谢您的任何帮助  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在您希望 ZED 加入时启用允许加入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dalila:

    在 Z-Stack HA 1.2.2a 中、这被称为 eZ-Mode、在示例应用中、它由 HandleKeys 函数执行、但您可以对其进行修改、使其在器件启动和初始化之后被调用。  如果 ZED 之前已加入网络并且启用了 NV_RESTORE、则它将能够重新加入网络。  如果您使用预配置的网络密钥、则也可以使用扩展的 Pan ID 重新加入。  否则、ZC 必须启用允许加入、这可以永久设置、但不建议启用。  请查看 Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Documents 下的指南中的选项

    此致、
    Ryan