Other Parts Discussed in Thread: CC2531, TIMAC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2531 主题中讨论的其他器件: TIMAC
客户通过使用 TIMAC SDK 开发 CC2531、其代码调用 MAC_McpsDataReq()函数来发送数据。 他已经设置了参数"MAC_TXOPTION_NO_RETRANS"参数、并且仅在 MAC_McpsDataReq()函数后进行双确认调用、但是 CC2531仍将 以~1.7s 的间隔重新传输数据。
客户希望 CC2531在每次调用 MAC_McpsDataReq()时仅发送一次数据,我们是否可以获得如何禁用 TIMAC 自动重新传输功能的建议?